DOCA0103ES-07

Solución de problemas: Disparos inesperados

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Un disparo inesperado es un disparo no provocado por una función de protección durante el funcionamiento normal o mediante pruebas.

Solución de problemas

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El aparato se ha abierto sin ningún fallo eléctrico de sobrecorriente.

El botón azul de rearme después de defecto no ha saltado hacia fuera y no se ha encendido ningún LED de causa de disparo.

Caída de tensión por debajo del umbral detectada por MN undervoltage release.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un).

Una orden (por ejemplo, deslastre de carga) enviada a la bobina de apertura MX por otro aparato.

Compruebe los parámetros del aparato que ha enviado la orden.

Orden de apertura innecesaria de la bobina de apertura MX.

Determine el origen de la orden y cancélela.

El aparato se dispara en un lapso más breve de lo esperado tras un intento de cierre del aparato.

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera y el LED Ir está encendido.

La memoria térmica aún está activa y la corriente en la línea supera el umbral de Ir.

Compruebe si aún hay una sobrecarga en la línea. Si es necesario, realice una corrección. Para obtener detalles acerca de la memoria térmica, consulte DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera, el LED Ir o Isd están encendidos y el LED ERMS está encendido.

ERMS está activo, por lo que el aparato se abre con una configuración de protección más baja.

La función ERMS aplica una configuración de protección reducida para su uso durante las operaciones de mantenimiento. Compruebe si hay operaciones de mantenimiento en curso. Si ERMS ya no es necesario, desactívelo para volver a la configuración de protección normal.

Las curvas de disparo (A o B) se han modificado o la unidad de control no se ha establecido en el conjunto habitual de curvas de disparo (A o B).

Esto puede deberse a un cambio en el comportamiento previsto, por lo que no se trata de un problema. Compruebe las definiciones de las curvas de disparo que describen el comportamiento previsto. Modifique las definiciones si es necesario.

Disparo inmediato tras un intento de cierre del aparato.

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera y el LED Ir está encendido.

Sobrecorriente transitoria al cerrar.

  • Modifique el sistema de distribución o la configuración de la unidad de control.

  • Compruebe el estado del aparato antes de volver a ponerlo en servicio.

Disparo inmediato tras un intento de cerrar el aparato con activación del botón azul de rearme después de defecto.

Cierre en un cortocircuito.

Consulte los casos críticos de MasterPacT MTZ.

Disparo imprevisto del aparato con activación del botón azul de rearme después de defecto.

El botón azul de rearme después de defecto no está pulsado por completo.

Pulse por completo el botón azul de rearme después de defecto.

Se ha detectado una sobrecorriente transitoria en la línea y una configuración de disparo instantáneo rápido está activa en el software EcoStruxure Power Commission.

Comportamiento previsto. Si es necesario, ajuste la configuración en el software EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?