DOCA0103ES-07

Solución de problemas: Operaciones de control desde el software EcoStruxure Power Commission

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde el software EcoStruxure Power Commission.

El aparato no se puede controlar desde el software EcoStruxure Power Commission conectado a un puerto mini-USB.

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El aparato no se puede abrir ni cerrar.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia del interruptor automático

El modo de control del aparato está establecido en manual.

Cambie el modo de control a automático.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el modo de funcionamiento es remoto

El modo de control del aparato está establecido en remoto automático.

Cambie el modo de control a local automático.

El software EcoStruxure Power Commission no muestra la opción pertinente.

Derechos de acceso insuficientes.

Inicie sesión en el software EcoStruxure Power Commission con derechos de administrador.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Derechos de usuario insuficientes (contraseña incorrecta)

La contraseña es incorrecta: se ha cometido un error al introducir la contraseña o el usuario no tiene suficientes derechos de acceso.

Vuelva a especificar la contraseña.

En el caso de derechos de acceso insuficientes, compruebe la validez de la contraseña con el administrador del sistema.

El aparato no se puede cerrar.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: No se permite la acción solicitada porque se ha inhibido previamente

El IO ha inhibido la orden de cierre.

Active el comando de cierre utilizando el selector conectado en la entrada digital del módulo IO (I=1).

El comando de cierre se ha inhibido debido a un comando procedente de la red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú Revisión del aparato > Aparatos, cambie el valor del parámetro Interruptor de cierre remoto inhibido de Activado por comunicación a Desactivado.

La inhibición de cierre mediante el módulo IO no está operativa

Descripción del problema

Posible causa

Solución

El aparato puede estar cerrado mientras el selector conectado a una entrada digital del módulo IO está establecido en Inhibir (I4=0).

El ajuste de MicroLogic X Breaker closing by digital input (Cierre del interruptor mediante entrada digital) está desactivado.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú General, en Inhibición de cierre del interruptor, cambie el valor del parámetro Permitir control mediante una entrada digital a Activado.

El aparato no se puede controlar desde el software EcoStruxure Power Commission conectado mediante la interfaz de IFE, EIFE o IFM.

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el aparato no puede ejecutar la operación o la interfaz de comunicación está bloqueada

Los comandos de control remoto están desactivados a causa del conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE.

Coloque el conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE en la posición de desbloqueado.

La interfaz EIFE está bloqueada por el software EcoStruxure Power Commission.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú Configurar > Comunicación, cambie el valor del parámetro Posición de candado de configuración remota de Bloqueado a Desbloqueadore.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia del interruptor automático

El modo de control del aparato está establecido en manual.

Cambie el modo de control a automático.

El software EcoStruxure Power Commission no muestra la opción pertinente.

Derechos de acceso insuficientes.

Inicie sesión en el software EcoStruxure Power Commission con derechos de administrador.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el modo de funcionamiento es local (no se permite el funcionamiento a través del control remoto).

El modo de control del aparato está establecido en local automático.

Cambie el modo de control a remoto automático.

Mensaje de EcoStruxure Power Commission:

Derechos de usuario insuficientes: contraseña incorrecta

La contraseña es incorrecta: se ha cometido un error al introducir la contraseña o el usuario no tiene suficientes derechos de acceso.

Vuelva a especificar la contraseña.

En el caso de derechos de acceso insuficientes, compruebe la validez de la contraseña con el administrador del sistema.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, el problema puede deberse a las operaciones mecánicas o eléctricas del aparato. Consulte la información de solución de problemas de los apartados Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?