Mecanismo NIII_Z_3: Comprobación del número de ciclos de funcionamiento del dispositivo
Indicaciones de seguridad
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Definición del procedimiento
|
Características del procedimiento |
Descripción |
|---|---|
|
Acción |
Compruebe el número de ciclos de funcionamiento del dispositivo en el contador de funcionamiento CDM si está presente. |
|
Objetivo |
Verifique que el número máximo recomendado de ciclos de funcionamiento no se ha superado. |
|
Frecuencia |
Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final. |
|
Indicaciones especiales |
– |
|
Herramientas necesarias |
– |
|
Condiciones preliminares
El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.
|
Tipo de instalación del aparato |
Posición de los polos |
Mecanismo |
Posición del aparato en el chasis |
|---|---|---|---|
|
Fijo |
Abiertos |
Descargado |
N/A |
|
Seccionable |
Abiertos |
Descargado |
Prueba |
Comprobación del ciclo de funcionamiento con el contador de funcionamiento CDM opcional
El contador de funcionamiento CDM aumenta cada vez que el aparato realiza un ciclo de apertura/cierre.
|
Paso |
Acción |
Acción correctiva |
|---|---|---|
|
1 |
Lea el valor del contador de funcionamiento CDM. |
|
|
2 |
Compare el valor con el número máximo de operaciones mecánicas indicadas en MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento . |
|
PELIGRO