DOCA0103ES-07

Chasis NIII_Z_3: Limpieza del chasis y comprobación de presencia de grasa en el chasis

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

  • Compruebe la limpieza de las partes internas del chasis (que no tengan polvo) y compruebe la presencia de grasa.

  • Si es necesario, distribuya la grasa uniformemente por las partes mecánicas del chasis.

Objetivo

Verifique que el montaje y el desmontaje mecánico del aparato se realice con suavidad.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final.

Indicaciones especiales

Herramientas necesarias

  • Aspirador

  • Brocha pequeña

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

N/A

N/A

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Extraído del chasis

Comprobación de la limpieza de las partes internas del chasis

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • El chasis deberá estar deenergizado en los bornes aguas arriba y aguas abajo.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el chasis y los circuitos auxiliares estén deenergizados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Compruebe la limpieza de las partes internas del chasis. Si hay polvo, utilice un aspirador para eliminarlo.

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
No utilice productos de limpieza a presión o que contengan disolventes (tricloroetano o tricloroetileno), como WD40.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Comprobación del engrasado de las partes internas del chasis

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Compruebe el color y la textura de la grasa. Consulte las piezas indicadas en las ilustraciones correspondientes para MasterPacT MTZ1 o MasterPacT MTZ2/MTZ3.

NOTA:
  • El polvo mezclado con la grasa puede ser abrasivo y puede ocasionar un desgaste prematuro de los mecanismos.

  • El polvo mezclado con la grasa puede aumentar la fricción mecánica y bloquear las partes móviles.

Si se produce algún cambio en la grasa (por ejemplo, se ensucia o se endurece en las partes mecánicas del chasis), póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

2

Compruebe si la grasa de las partes mecánicas está aplicada uniformemente en toda la zona correspondiente. Consulte las piezas indicadas en las ilustraciones correspondientes para MasterPacT MTZ1 o MasterPacT MTZ2/MTZ3.

NOTA:
  • Demasiada grasa afecta negativamente al funcionamiento del aparato.

  • La ausencia de grasa aumenta las fuerzas del montaje y provoca un bloqueo de las partes móviles.

  • Si hay demasiada grasa, extiéndala uniformemente por la zona con una brocha pequeña.

  • Si no hay grasa, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

Puntos de engrase en el chasis MasterPacT MTZ1

Compruebe los puntos de engrase en el lado derecho e izquierdo del chasis tal como se indica en las zonas señaladas en estas ilustraciones.

Puntos de engrase en el chasis MasterPacT MTZ2/MTZ3

Compruebe los puntos de engrase simétricamente en el lado derecho e izquierdo del chasis tal como se indica en las zonas señaladas en estas ilustraciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?