Aparatos auxiliares NIII_Z_5: Comprobación del retardo de la bobina de disparo MNR con retardo
Indicaciones de seguridad
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Definición del procedimiento
|
Características del procedimiento |
Descripción |
|---|---|
|
Acción |
Compruebe el retardo de la unidad MN con retardo a 0,35 Un y 0,7 Un. |
|
Objetivo |
Verifique que la bobina de disparo por infratensión con retardo MNR no se active antes del fin del retardo seleccionado. |
|
Frecuencia |
Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final. |
|
Indicaciones especiales |
Conecte la bobina de disparo por infratensión con retardo MNR a una fuente de alimentación externa. |
|
Herramientas necesarias |
|
|
Condiciones preliminares
El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.
|
Tipo de instalación del aparato |
Posición de los polos |
Mecanismo |
Posición del aparato en el chasis |
|---|---|---|---|
|
Fijo |
Cerrados |
Descargado |
N/A |
|
Seccionable |
Cerrados |
Descargado |
Prueba |
Definición de retardo
El retardo es el tiempo que transcurre entre la orden de apertura y el momento en el que la bobina de disparo por infratensión con retardo MNR entra en funcionamiento.
El retardo no supera el ajuste de retardo ±15 %.
Diagrama de cableado de la bobina de disparo por infratensión con retardo MNR
Comprobación del retardo de la unidad MN con retardo durante la apertura del aparato
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando utilice la fuente de alimentación externa
ajustable, tome todas las medidas adecuadas de protección contra
descargas eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Antes de iniciar esta comprobación, se recomienda ejecutar varios ciclos de apertura y cierre eléctricos según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1.
|
Paso |
Acción |
Acción correctiva |
|---|---|---|
|
1 |
Desconecte los cables de suministro de los terminales del cliente. |
|
|
2 |
Conecte la fuente de alimentación externa ajustable según el diagrama de cableado correspondiente indicado anteriormente. NOTA: Si es posible, el tiempo
de apertura se debe medir usando las conexiones principales. Si no
es posible, realice la medición en un contacto OF.
|
|
|
3 |
Ajuste la tensión de la fuente de alimentación externa en 0,35 Un. |
|
|
4 |
Para iniciar el cronómetro, extraiga la fuente de alimentación o emita una orden de apertura con retardo. |
|
|
5 |
El aparato se abre cuando el retardo es igual al retardo configurado en la unidad MN con retardo. El cronómetro se detendrá cuando se abra el aparato. |
|
|
6 |
Compruebe el retardo en el cronómetro: debe ser igual al ajuste de retardo ±15 %. |
Si el retardo difiere del ajuste de la unidad con retardo más de ±15 %, sustituya la unidad MN con retardo (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones) y repita el procedimiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric. |
|
7 |
Vuelva a conectar la fuente de alimentación externa a la bobina de disparo por infratensión con retardo MNR y cierre el aparato. |
|
|
8 |
Ajuste la tensión de la fuente de alimentación externa en 0,7 Un. |
|
|
9 |
Para iniciar el cronómetro, extraiga la fuente de alimentación o emita una orden de apertura con retardo. |
|
|
10 |
El aparato se abre cuando el retardo es igual al retardo configurado en la unidad MN con retardo. El cronómetro se detendrá cuando se abra el aparato. |
|
|
11 |
Compruebe el retardo en el cronómetro: debe ser igual al ajuste de retardo ±15 %. |
Si el retardo difiere del ajuste de la unidad con retardo más de ±15 %, sustituya la unidad MN con retardo (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones) y repita el procedimiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric. |
|
12 |
Vuelva a conectar los terminales del cliente según el cableado inicial. |
|
|
13 |
Compruebe que el aparato se cierre y se abra eléctricamente según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1. |
PELIGRO