DOCA0103ES-07

Enclavamiento mecánico NII_Z_1: Funcionamiento de los sistemas de enclavamiento

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Compruebe el bloqueo y el desbloqueo de los aparatos enclavados.

Objetivo

Verifique el funcionamiento del sistema de enclavamiento entre los aparatos enclavados.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final.

Indicaciones especiales

Herramientas necesarias

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Cubierta de botón pulsador enclavable VBP - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ1 - Enclavamiento mecánico para inversor de redes (2 redes/cable) - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ1 - Enclavamiento mecánico para inversor de redes (2 redes/varillas) - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Cubierta de botón pulsador enclavable VBP - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento mecánico para inversor de redes (2 redes/cable) - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento mecánico para inversor de redes (2 redes/varillas) - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento mecánico para 3 redes - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento mecánico para 2 redes y 1 recambio - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento mecánico para 2 redes y 1 acoplamiento - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

Los aparatos deben cumplir las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento de los aparatos en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Prueba

Comprobación del bloqueo y el desbloqueo de los aparatos enclavados

Siga el procedimiento para comprobar el bloqueo y el desbloqueo de los siguientes sistemas de enclavamiento:

  • Sistema de enclavamiento mediante cable:

    • Dos fuentes

    • Tres fuentes

    • Dos fuentes y una sustitución

    • Dos fuentes y un acoplamiento

    • Enclavamiento de puerta por cable

  • Sistema de enclavamiento mediante varillas

  • Sistema de enclavamiento eléctrico

    • Sistema de enclavamiento eléctrico IVE

    • Sistema de enclavamiento eléctrico personalizado

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Realice al menos una secuencia de funcionamiento manual sin alimentación para comprobar que el sistema de enclavamiento funciona correctamente en todas las situaciones. Consulte la hoja de instrucciones correspondiente al sistema de enclavamiento instalado en el aparato.

Si alguno de los sistemas de enclavamiento no funciona correctamente, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

2

Bloquee los botones pulsadores de cierre de todos los dispositivos enclavados con candados que compartan una misma llave.

El accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP es obligatorio para proporcionar redundancia además del sistema de enclavamiento mecánico.

Instale un accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP en cada aparato enclavado, si todavía no está instalado. Consulte la hoja de instrucciones correspondiente para la instalación de los accesorios.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.