NHA2778904-12

Réinitialisations de l’appareil avec ION Setup

Les réinitialisations permettent d’effacer toutes les données d’un certain type, par exemple les valeurs d’énergie ou les valeurs minimales/maximales.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez Meter Resets.
  4. Sélectionnez le paramètre à réinitialiser puis cliquez sur Reset.
    La valeur du paramètre sélectionné est effacée.

    Réinitialiser les paramètres

    Option Description
    Meter Initialization Effacer toutes les données listées dans ce tableau.
    Min/Max Efface tous les registres des données minimales et maximales.
    Active Load Timer Réinitialiser tous les journaux d’appareil temporel de charge active.
    Demands Efface tous les registres de valeur moyenne.
    Peak Demands Efface tous les maxima de valeur moyenne.
    Energies Efface toutes les valeurs d’énergie accumulées (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3) et les heures d’exécution.
    Digital Outputs Efface toutes les valeurs de sortie logique.
    Digital Output Counters Efface tous les compteurs de sortie logique.
    Digital Output On Times Efface tous les compteurs d’activation de sortie logique.
    Status Input Counters Efface tous les compteurs d’entrée.
    Status Input On Times Efface tous les compteurs d’activation d’entrée.
    Alarm Counters Efface tous les compteurs d’alarmes et journaux d’alarmes.
    Data Log #1 Efface tous les journaux de données.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?