NHA2778905-12

Configuración de restablecimiento automático

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

La función de restablecimiento automático permite al usuario restablecer los parámetros de Energía y Demanda en un día y mes preprogramados (DD/MM). Es posible configurar fechas de restablecimiento mensual para los 12 meses.

Al ejecutar el Restablecimiento automático de energía y demanda máxima para los días y meses configurados (DD/MM), los parámetros de energía (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (Sumin, Rec, S-R, S+R)) se transferirán a registros ANTIGUOS. Tanto la energía como la demanda máxima se restablecerán a 0. Cuando se borran los valores de energía, la demanda máxima también se borra automáticamente.

El restablecimiento automático de los parámetros de energía y demanda máxima puede configurarse solamente mediante el enlace de comunicaciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?