Configuración de entradas analógicas mediante la pantalla
- Vaya a .
- Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a Entr A. y pulse
-
Desplace el cursos de modo que quede señalada la Entrada analógica 1 / Entrada analógica
2 que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
NOTA: Si no se muestra Edit, se trata de un parámetro que es de solo lectura o solo puede modificarse a través del software.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
-
Pulse la flecha arriba para salir. Pulse Sí para guardar los cambios.
Parámetros de configuración de entrada analógica disponibles mediante la pantalla
Parámetro
Valores
Descripción
Etiqueta
–
Este parámetro solo se puede modificar a través ION Setup . Este campo sirve para asignar nombres a las entradas analógicas.
Escala
0,001 (predet.)
1
10
100
1000
0.010
0.100
Seleccione el valor escalado de la lista.
Unidad
Consulte la tabla Unidades configurables
Seleccione la unidad de medida asociada con el valor supervisado.
Valor mínimo
-999999
Valor de fuente mínimo que coincide con la señal mínima de entrada analógica.
Valor máximo
+999999
Valor de fuente máximo que coincide con la señal máxima de entrada analógica.
NOTA: La pantalla LCD de la central de medida muestra un máximo de 5 dígitos para el Valor escalado de Entradas analógicas A1 y A2. Si la configuración de Valor mínimo, Valor máximo y Escala resulta en un Valor escalado de más de 5 dígitos, el Valor escalado mostrado en la LCD puede aparecer cortado o en blanco. Se recomienda comprobar el rango y las unidades del sensor durante la selección.