HRB1684303-15

Configuración de entradas digitales mediante ION Setup

Puede utilizar ION Setup para configurar las entradas digitales.
  1. Inicie ION Setup .
  2. Conecte la central de medida.
  3. Configure el modo de control que desea utilizar para la entrada digital.
    Opción Descripción
    Normal
    Medición de entradas
    1. Vaya a I/O configuration > Input Metering .

    2. Seleccione el canal de medición de entradas que desee configurar y haga clic en Edit.

    3. Configure los parámetros del canal de medición de entradas según convenga.

    4. Seleccione la entrada digital que desee asociar con el canal de medición de entradas y haga clic en las flechas para añadirlo a las entradas asignadas.

    Tarifa múltiple
    1. Vaya a Multi-Tariff.

    2. Siga el asistente de configuración de Tarifa múltiple para establecer el modo de control en Input y seleccionar las entradas digitales que desee asociar.

    Sincrnz dem.
    1. Vaya a Demand Setup.

    2. Seleccione el tipo de demanda que desee asociar con la entrada digital y haga clic enEdit.

    3. Configure los parámetros del modo de demanda según convenga estableciéndolo en una de las opciones de entrada.

    4. Haga clic en el botón Digital Input Association para asociar una entrada digital.

  4. Vaya a I/O configuration > I/O Setup .
  5. Seleccione una entrada digital que configurar y haga clic en Edit.

    Aparecerá la pantalla de configuración de esa entrada digital.

  6. Configure los parámetros de configuración según convenga.
  7. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de entradas digitales

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Etiqueta Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta entrada digital.
    Control Mode

    Normal

    Demand Sync

    Input Metering

    Multi-Tariff

    Este campo muestra el funcionamiento de la entrada digital.
    • Normal: La entrada digital está asociada a una alarma de entrada digital, o bien no está asociada con otra función de la central de medida. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad.

    • Demand Sync: la entrada digital está asociada con una de las funciones de demanda de sincronización de entradas. La central utiliza el impulso entrante para sincronizar su periodo de demanda con la fuente externa.

    • Input Metering: la entrada digital está asociada con uno de los canales de medición de entradas. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes y los datos de consumo relacionados asociados con los impulsos.

    • Multi-Tariff: La entrada digital está asociada a la función de tarifa múltiple.

    NOTA: El modo de control se establece en ION Setup , donde puede configurar dicha función.
    Debounce 0 a 1000 Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido. Los valores admisibles son incrementos de 10 (es decir, 10, 20, 30, etc., hasta 1000 ms).
    Associations Este campo muestra información adicional si la entrada digital ya está asociada con otra función de la central.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?