HRB1684303-15

Capturas de SNMP

Las capturas de SNMP permiten al agente de la central de medida notificar a la NMS eventos mediante un mensaje SNMP no solicitado (una “captura” del evento de alarma de la central de medida).

Las capturas de SNMP solo se admiten en SNMP v1.

Trampas genéricas compatibles

Las trampas genéricas compatibles con la central de medida son:

  • coldStart: la central de medida (agente SNMP) está iniciándose y es posible que se haya alterado su configuración.

  • warmStart: la central de medida (agente SNMP) está iniciándose y su configuración no se ha alterado.

  • linkDown: hay un fallo en el enlace de comunicaciones entre la central de medida (agente SNMP y NMS.

  • linkUp: el agente SNMp está activado y se ha establecido el enlace de comunicaciones.

  • authenticationFailure: la central de medida (agente SNMP) ha recibido un valor de comunidad incorrecto.

Trampas específicas compatibles

La central de medida envía trampas SNMP a NMS para las alarmas de prioridad alta, media y baja configuradas en la central de medida. La trampa incluye información sobre la alarma, como la etiqueta o descripción de la alarma, el sello de fecha, el estado, la prioridad, el valor del parámetro cuando ocurrió la alarma, y el tipo de alarma.

Direcciones IP de trampa

Puede introducir hasta dos direcciones IP IPv4 para la notificación de trampas SNMP.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?