DOCA0271FR-00

Ajouter un pont Ethernet

Pour ajouter un pont Ethernet :

  1. Lancez le logiciel Studio 5000®.

  2. Cliquez sur Create > New Project.

    Une nouvelle fenêtre s’affiche.

  3. Sélectionnez votre automate dans la liste des automates disponibles.

  4. Saisissez un nom pour l’automate. Cliquez sur Next.

  5. Effectuez toutes les modifications nécessaires pour l’automate. Cliquez sur Finish.

    Votre module d’automate est ajouté à la hiérarchie de configuration des E/S.

  6. Ajoutez un pont Ethernet à son fond de panier.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?