DOCA0271FR-00

Importer la sous-routine

Importez le fichier de la sous-routine L5X contenant les données acycliques, si disponible. Ce fichier utilise la convention de dénomination : {NomÉquipement}_Acyclic.L5X.

Après l’importation :

  • les sous-routines sont visibles dans la hiérarchie des tâches

  • le buffer de données acyclique est visible dans la section des Controller Tags

Pour plus d’informations sur l’accès aux données de l’équipement, voir Exemple d’accès aux données.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?