DOCA0271FR-00

Gestion des équipements du système

Le bloc de fonction AvSystem1_AssetManagement renvoie l’état des données de gestion des équipements acycliques de l’avatar du système.

Bloc de fonction AvSystem1_AssetManagement

Interface de sortie AvSystem1_AssetManagement

Sortie

Type de données

Description

MacAddress_XX

INT

Adresse MAC de l’équipement XX.

MacAddress_YY

INT

Adresse MAC de l’équipement YY.

MacAddress_ZZ

INT

Adresse MAC de l’équipement ZZ.

MacAddress_UU

INT

Adresse MAC de l’équipement UU.

MacAddress_VV

INT

Adresse MAC de l’équipement VV.

MacAddress_WW

INT

Adresse MAC de l’équipement WW.

TimeModuleOn

DINT

Ce registre indique la durée d’activité du module pendant sa durée de vie (Unité : h).

TimeModuleOn_O

BOOL

Ce registre indique le temps de dépassement du module pendant sa durée de vie.

EventCntr

DINT

Ce registre indique le nombre de fois où ce module a été confronté à une erreur d’équipement détectée (Unité : h). Cette valeur n’inclut pas les événements détectés associés à l’équipement qui corrompent ou empêchent la sauvegarde de la mémoire non volatile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?