E/S analogiques
Le bloc de fonction AvAnalogIO fournit des informations sur l’avatar d’E/S analogiques avec deux entrées et une sortie.
Interface d’entrée AvAnalogIO
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
AQ0 |
INT |
Valeur à écrire à la sortie analogique 0 L’unité et l’échelle dépendent du type de sortie analogique configuré.
|
Interface de sortie AvAnalogIO
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Prêt |
BOOL |
Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution. |
AI0 |
INT |
Indique la valeur présente au niveau de l’entrée analogique 0 L’unité et l’échelle dépendent du type de sortie analogique configuré.
|
AI1 |
INT |
Indique la valeur présente au niveau de l’entrée analogique 1 |