Interface d’alimentation sans E/S (mesure)
Le bloc de fonction AvPowerInterface permet de surveiller le courant d’un dispositif d’alimentation externe tel qu’un relais à semiconducteurs, un démarreur progressif ou un entraînement à vitesse variable.
Interface d’entrée AvPowerInterface
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
ResetTrip |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, les déclenchements détectés dont les conditions de réinitialisation de déclenchement sont satisfaites seront réinitialisés pour cet avatar. |
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs d’alarmes sont réinitialisés pour cet avatar. |
ResetTripCntrs |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs de déclenchement sont réinitialisés pour cet avatar. |
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur Ieff de courant moyen maximum et l’horodatage sont réinitialisés. |
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, le Temps d’utilisation Voie correspondant s’incrémente en fonction de l’énergie mesurée pour l’avatar sélectionné. L'enregistrement de ce ToU se poursuit pour les voies activées jusqu'à ce qu'elles soient désactivées. |
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interface de sortie AvPowerInterface
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Prêt |
BOOL |
Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution. |
Déclenché |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar. |
Alarme |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, une alarme de protection a été détectée par l’avatar. |
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont est présente pour le premier démarreur / équipement d’alimentation de cet avatar (disjoncteur fermé). |
LoadRunning |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, une commande Exécuter ou Fermer a été exécutée et du courant circule entre les pôles (équivalent au moteur en marche, mais également valable pour les avatars sans moteur). |
ReadyToReset |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar satisfait aux conditions de réinitialisation du déclenchement et peut être réinitialisé par une commande de réinitialisation du déclenchement. |
LoadStarting |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur est en phase de démarrage. |
AvgIRMS |
DINT |
Indique la moyenne des valeurs Ieff actuelles de la phase la plus récente. (Unité : mA) |
AvgIRMS_O |
DINT |
Indique la moyenne des valeurs Ieff de dépassement les plus récentes du courant de phase. (Unité : mA.) |