DOCA0271FR-00

E/S numériques

Le bloc de fonction AvDigitalIO fournit des informations sur l’avatar d’E/S numériques avec quatre entrées et deux sorties.

Bloc de fonction AvDigitalIO

Interface d’entrée AvDigitalIO

Entrée

Type de données

Description

DQ0

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la sortie numérique 0 est réglée sur VRAI.

DQ1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la sortie numérique 1 est réglée sur VRAI.

Interface de sortie AvDigitalIO

Sortie

Type de données

Description

Prêt

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

DI0

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 0 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

DI1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 1 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

DI2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 2 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

DI3

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 3 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?