DOCA0271FR-00

Énergie

Le bloc de fonction Avatar_Energy renvoie l’état des données d’énergie acycliques de l’avatar spécifié.

Bloc de fonction Avatar_Energy

Interface de sortie Avatar_Energy

Sortie

Type de données

Description

InstActivePower

DINT

Puissance active totale de l’avatar. (Unité : W)

MaxActivePower

DINT

Valeur de puissance active maximum de l’avatar. (Unité : W)

MaxActivePowerTimestamp_Y

DINT

Date et heure d’enregistrement de la valeur de puissance active maximum.

MaxActivePowerTimestamp_M

SINT

MaxActivePowerTimestamp_D

SINT

MaxActivePowerTimestamp_h

SINT

MaxActivePowerTimestamp_min

SINT

MaxActivePowerTimestamp_sec

SINT

MaxActivePowerTimestamp_cs

SINT

InstReactivePower

DINT

Puissance réactive totale de l’avatar. (Unité : VAR)

MaxReactivePower

DINT

Valeur de puissance réactive maximum de l’avatar. (Unité : VAR)

MaxReactivePowerTimestamp_Y

DINT

Date et heure d’enregistrement de la valeur de puissance réactive maximum.

MaxReactivePowerTimestamp_M

SINT

MaxReactivePowerTimestamp_D

SINT

MaxReactivePowerTimestamp_h

SINT

MaxReactivePowerTimestamp_min

SINT

MaxReactivePowerTimestamp_sec

SINT

MaxReactivePowerTimestamp_cs

SINT

PowerFactor

SINT

Valeur du facteur de puissance réelle.

MinPowerFactor

SINT

Valeur de facteur de puissance réelle minimum.

MaxPowerFactor

SINT

Valeur de facteur de puissance réelle maximum.

MinPowerFactorTimestamp_Y

DINT

Date et heure d’enregistrement de la valeur de facteur de puissance minimum.

MinPowerFactorTimestamp_M

SINT

MinPowerFactorTimestamp_D

SINT

MinPowerFactorTimestamp_h

SINT

MinPowerFactorTimestamp_min

SINT

MinPowerFactorTimestamp_sec

SINT

MinPowerFactorTimestamp_cs

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_Y

DINT

Date et heure d’enregistrement de la valeur du facteur de puissance maximum.

MaxPowerFactorTimestamp_M

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_D

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_h

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_min

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_sec

SINT

MaxPowerFactorTimestamp_cs

SINT

TotalActiveEnergy

DINT

Valeur de l’énergie active totale pour tous les avatars du système pour lesquels le contrôle énergétique est activé. (Unité : wattheure)

TotalActiveEnergy_O

BOOL

Valeur de dépassement de l’énergie active totale pour tous les avatars du système pour lesquels la surveillance de l’énergie est activée.

TotalReactiveEnergy

DINT

Valeur de l’énergie réactive totale pour tous les avatars du système pour lesquels le contrôle énergétique est activé. (Unité : VAR-heure)

TotalReactiveEnergy_O

BOOL

Valeur de dépassement de l’énergie réactive totale pour tous les avatars du système pour lesquels la surveillance de l’énergie est activée.

ActiveEnergyChannel1

DINT

Voie 1 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel1_O

BOOL

Voie 1 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel2

DINT

Voie 2 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel2_O

BOOL

Voie 2 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel3

DINT

Voie 3 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel3_O

BOOL

Voie 3 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel4

DINT

Voie 4 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie active totale.

ActiveEnergyChannel4_O

BOOL

Voie 4 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie active totale.

ReactiveEnergyChannel1

DINT

Voie 1 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel1_O

BOOL

Voie 1 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel2

DINT

Voie 2 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel2_O

BOOL

Voie 2 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel3

DINT

Voie 3 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel3_O

BOOL

Voie 3 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel4

DINT

Voie 4 : Valeur ToU (temps d’utilisation) d’énergie réactive totale.

ReactiveEnergyChannel4_O

BOOL

Voie 4 : Valeur ToU (temps d’utilisation) de dépassement d’énergie réactive totale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?