DOCA0271FR-00

Transformateur

Le bloc de fonction AvTransformer permet de gérer un transformateur.

Bloc de fonction AvTransformer

Interface d’entrée AvTransformer

Entrée

Type de données

Description

RunFwdCmd

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

ResetTrip

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, les déclenchements détectés dont les conditions de réinitialisation de déclenchement sont satisfaites seront réinitialisés pour cet avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs d’alarmes sont réinitialisés pour cet avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs de déclenchement sont réinitialisés pour cet avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur Ieff de courant moyen maximum et l’horodatage sont réinitialisés.

RecordToUChannel1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le Temps d’utilisation Voie correspondant s’incrémente en fonction de l’énergie mesurée pour l’avatar sélectionné. L'enregistrement de ce ToU se poursuit pour les voies activées jusqu'à ce qu'elles soient désactivées.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interface de sortie AvTransformer

Sortie

Type de données

Description

Prêt

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

RunFwdStatus

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

Déclenché

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

Alarme

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une alarme de protection a été détectée par l’avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont est présente pour le premier démarreur / équipement d’alimentation de cet avatar (disjoncteur fermé).

AssetAlarm

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un dispositif d’alimentation ou un démarreur SIL * dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % de la durabilité prévue (selon le paramètre d’avatar).

LoadRunning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une commande Exécuter ou Fermer a été exécutée et du courant circule entre les pôles (équivalent au moteur en marche, mais également valable pour les avatars sans moteur).

ReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar satisfait aux conditions de réinitialisation du déclenchement et peut être réinitialisé par une commande de réinitialisation du déclenchement.

LoadStarting

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur est en phase de démarrage.

AvgIRMS

DINT

Indique la moyenne des valeurs Ieff actuelles de la phase la plus récente. (Unité : mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indique la moyenne des valeurs Ieff de dépassement les plus récentes du courant de phase. (Unité : mA.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?