Horodatages
Certaines sorties qui font partie d’un bloc de fonction, notamment les registres, les horodatages, les dates de début et de fin, fournissent des informations d’horodatage telles que la date et l’heure d’enregistrement de la valeur. Le bloc de fonction comprend une sortie unique pour chaque critère afin de présenter les données de date et d’horodatage comme indiqué ci-dessous :
-
cs : centiseconde
-
D : jour
-
h : heure
-
M : mois
-
min : minute
-
sec: seconde
-
Y: année
Exemple : Les sorties suivantes sont disponibles pour l’horodatage de tension DipStartDate1 :
-
VoltageDipStartDate1_cs
-
VoltageDipStartDate1_D
-
VoltageDipStartDate1_h
-
VoltageDipStartDate1_M
-
VoltageDipStartDate1_min
-
VoltageDipStartDate1_sec
-
VoltageDipStartDate1_Y
Les registres, horodatages, dates de début et de fin qui fournissent des informations d’horodatage se terminant par 1 indiquent la sortie la plus récente ; selon le nombre de sorties disponibles, la sortie avec le nombre le plus élevé indique l’entrée la plus récente. Ainsi, dans le cas des sorties indiquées comme VoltageDipStartDate1 et VoltageDipStartDate5, 1 indique l’entrée la plus récente et 5 la moins récente.