DOCA0271FR-00

Définition de l’avatar

Les avatars TeSys fournissent des fonctions prêtes à l’emploi grâce à une logique prédéfinie et aux équipements physiques associés. La logique de l’avatar est exécutée dans le coupleur de bus. Le coupleur de bus gère les échanges de données en interne au sein de l’îlot TeSys island , mais aussi en externe avec l’automate.

Il existe quatre types d’avatars TeSys :

Avatar Système

Représente l’îlot dans son ensemble en tant que système. L’avatar du système permet de paramétrer la configuration du réseau et de calculer les données au niveau de l’îlot TeSys island .

Avatars d’équipement

Représentent les fonctions exécutées par les commutateurs et les modules d’E/S.

Avatars de charge

Représentent les fonctions liées à des charges spécifiques, telles qu’un moteur à deux directions. Les avatars de charge comprennent les modules et les caractéristiques de fonctionnement appropriés pour le type de charge. Par exemple, un avatar Moteur deux directions comprend deux modules de démarrage, des accessoires, une logique de contrôle préprogrammée et une pré configuration des fonctions de protection disponibles.

Standard (non SIL* Les avatars de charge fournissent les fonctions suivantes :

  • Contrôle local

    NOTE: Le contrôle local est applicable à tous les avatars de charge (sauf avatar PIM).
  • Réinitialisation déclenchement local (permettant à l’opérateur d’utiliser une entrée locale pour déclencher la réinitialisation déclenchement local sur le front montant de l’entrée. Lorsque l’entrée passe de 0 à 1, la réinitialisation du déclenchement de avatar est exécutée)

    NOTE: La réinitialisation du déclenchement local est applicable à tous les avatars de charge (sauf avatar PIM).
  • Contournement (afin de permettre à l’opérateur d’utiliser une commande locale pour contourner temporairement une condition de déclenchement et continuer l’activité de l’avatar )

  • Surveillance des variables de processus

Avatars d’application

Représentent les fonctions liées aux applications d’un utilisateur spécifique comme une pompe ou un transporteur. Les avatars d’application fournissent les fonctions suivantes :

  • Contrôle local

  • Réinitialisation déclenchement local (permettant à l’opérateur d’utiliser une entrée locale pour déclencher la réinitialisation déclenchement local sur le front montant de l’entrée. Lorsque l’entrée passe de 0 à 1, la réinitialisation du déclenchement de avatar est exécutée)

  • Contournement (afin de permettre à l’opérateur d’utiliser une commande locale pour contourner temporairement une condition de déclenchement et continuer l’activité de l’avatar )

  • Neutralisation du mode manuel (pour permettre à un opérateur d’utiliser une entrée locale afin de neutraliser le mode de commande configuré et contrôler l’avatar depuis une source de commande locale)

  • Surveillance des variables de processus

Par exemple, un avatar de pompe comprend :

  • Un module de démarrage

  • Un ou plusieurs modules d’E/S numériques pour le contrôle local, le déclenchement local et les commutateurs à variables de processus (PV)

  • Logique de contrôle configurable

  • La préconfiguration de la charge et des fonctions électriques

Les entrées PV reçoivent des valeurs analogiques transmises par les capteurs comme un manomètre, un débitmètre ou un vibromètre. Les commutateurs PV reçoivent des signaux discrets provenant de commutateurs tels qu’un fluxostat ou un pressostat.

Le contrôle opérationnel (commandes Marche et Arrêt) de l’avatar en mode autonome est configurable pour un maximum de deux entrées PV ou commutateurs PV. Ceci inclut des paramètres pour le seuil et l’hystérésis des entrées analogiques et une logique positive ou négative pour les entrées analogiques et numériques de l’avatar de pompe.

Les avatars installés sur l’TeSys island sont commandés par le coupleur de bus de l’TeSys island . Chaque avatar comprend une logique prédéfinie pour la gestion de ses modules physiques, tout en facilitant l’échange de données avec les automates grâce à des blocs de fonction. Les fonctions de protection disponibles sont préconfigurées sur les Avatars.

Informations accessibles par l’intermédiaire de l’avatar  :

  • Données de contrôle

  • Données de diagnostic avancées

  • Données de gestion des équipements

  • Données d’énergie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?