DOCA0271FR-00

Gestion Équipements

Le bloc de fonction DeviceX_AssetManagement renvoie l’état des données acycliques de gestion des équipements de l’équipement spécifié.

Bloc de fonction DeviceX_AssetManagement

Interface de sortie DeviceX_AssetManagement

Sortie

Type de données

Description

TimeDeviceOn

DINT

Ce registre indique la durée d’activité du module pendant sa durée de vie. (Unité : h)

TimeDeviceOn_O

BOOL

Ce registre indique le temps de dépassement du module pendant sa durée de vie.

TimeSwitchOn

DINT

Ce registre indique la durée pendant laquelle le contacteur a été dans l’état fermé. (Unité : h)

TimeSwitchOn_O

BOOL

Ce registre indique la durée de dépassement pendant laquelle le contacteur a été dans l’état fermé.

EventCntr

DINT

Ce registre indique le nombre de fois où ce module a été confronté à une erreur d’équipement détectée. Cette valeur n’inclut pas les erreurs détectées associés à l’équipement qui empêchent la sauvegarde ou la corruption de la mémoire non volatile.

ContactorCycleCntr

DINT

Ce registre indique le nombre de fois où le contacteur a reçu une commande de fermeture alors qu’il était ouvert.

ContactorCycleCntr_O

BOOL

Ce registre indique pour le dépassement le nombre de fois où le contacteur a reçu une commande de fermeture alors qu’il était ouvert.

DevicePowerCycleCntr

DINT

Ce registre indique le nombre de fois où l’équipement a été mis en marche.

DevicePowerCycleCntr_O

BOOL

Ce registre indique pour le dépassement le nombre de fois où l’équipement a été mis en marche.

SILStopCntrtr

DINT

Cette valeur indique le nombre d’opérations de relais en miroir.

SILStopCntr_O

BOOL

Cette valeur indique pour le dépassement le nombre d’opérations de relais miroir.

MaxIRMS

DINT

Ce registre indique le courant maximum que l’équipement a mesuré pendant sa durée de vie. (Unité : 100 mA)

AvgIRMS

DINT

Le courant moyen mesuré par l’équipement pendant sa durée de vie (courant total/nombre de mises sous tension). (Unité : mA)

AvgIRMS_O

DINT

Valeur de dépassement du courant moyen mesuré par l’équipement pendant sa durée de vie (courant total/nombre de mises sous tension). (Unité : mA)

MaxAvgVRMS

DINT

Ce registre indique la tension maximum que l’équipement a mesurée pendant sa durée de vie. (Unité : V)

AvgVRMS

DINT

Tension Veff moyenne sur trois phases. (Unité : V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?