8536IB1905FR-05

Ensemble de données Gestion des équipements

Ensemble de données Gestion des équipements

Longueur (octets)

Nom

20

VendorName

32

ProductCode

7

MajorMinorRev

64

VendorURL

32

ProductName

20

ModelName

20

SerialNumber

4

Temps équipement actif

4

Temps commutateur ACTIF

2

Nombre d’événements (état équipement)

4

Nombre de cycles de contacteur

4

Nombre de cycles de puissance d’équipement

4

Nombre d’arrêts de démarreur SIL

2

Ieff maximale

4

Ieff moyenne

2

Tension maximale moyenne

2

Tension moyenne à vie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?