8536IB1905KO-05

자산 관리 데이터 세트

자산 관리 데이터 세트

길이(바이트)

이름

20

공급업체 이름

32

제품 코드

7

MajorMinorRev

64

공급업체 URL

32

제품 이름

20

모델 이름

20

시리얼 번호

4

시간 (모듈) (켜짐)

4

스위치 ON 시간

2

이벤트 수 (장치 상태)

4

접촉기 주기 수

4

장치 전원 주기 수

4

SIL 스타터 정지 수

2

최대 I RMS

4

평균 I RMS

2

최대 평균 전압

2

수명기간 평균 전압

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.