8536IB1905RU-03

Адресация EtherNet/IP™

Адресация EtherNet/IP

Этап

Действие

1

Настройте свою систему в TeSys™ island DTM.

2

В TeSys™ island DTM нажмите в выпадающем меню Устройство и выберите формат файла, который хотите экспортировать. Вы можете выбрать файл EDS или файл Rockwell Software® L5X.

Для L5X:

  • Нажмите Экспорт, затем EDS в файл формата L5X.

  • Нажмите Сохранить. Файл будет сохранен в формате zip island_name.zip.

Для EDS:

  • Нажмите Экспорт, затем Файл формата EDS.

  • Нажмите Сохранить. Файл будет сохранен в формате EDS island_name.zip.

Вы получите уведомление о том, что файл EDS создан. Нажмите OK.

3

Обратитесь к Краткому руководству по Net/IP™, документ № 8536IB1906, для получения инструкций по импорту файлов L5X в среду Rockwell Software Studio 5000®. Инструкции по импорту файла EDS см. в документации, которая предоставляется к среде программирования, и последующие разделы, где приведены советы по импорту файлов EDS вручную.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.