8536IB1905RU-03

Объект управления

Объект управления (0x6A, экземпляр 10-99)

Идентификатор атрибута Описание

1

Температура электродвигателя

2

Группа SIL

3

Использованная термическая устойчивость электродвигателя

4

Сообщение о сигнале

5

Сообщение о сигнале

6

Сообщение о срабатывании защиты

7

Сообщение о срабатывании защиты

8

Время до срабатывания защиты

9

Время до сброса

10

Статус предиктивных сигналов

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.