8536IB1905RU-03

Ациклические данные PROFIBUS

TeSys™ island поддерживает следующие диапазоны слотов и индексов для ациклического обмена наборами данных PROFIBUS. Для получения дополнительной информации по ациклическим наборам данных PROFIBUS, поддерживаемым системой TeSys island см. Ациклические данные PROFINET. PROFIBUS и PROFINET используют одни и те же ациклические наборы данных для TeSys™ island.

Ациклические данные PROFIBUS

Набор данных

Слот

Указатель

Комментарий

(Зарезервировано)

0

Зарезервировано в PROFIBUS, не привязано ни к какому аватару или устройству

1

Индекс 0 зарезервирован для управления системой

Диагностика системы

1 1

Энергия системы 1

1 2

Включает в себя Базовое напряжение и Повышенное напряжение

Энергия системы 2

1 3

Включает Базовое питание и Базовую энергию

Управление ресурсами системы

1 4

Комбинированный выход системы

1 5

Время системы

1 6

Управление

2-22 0

Энергия

2-22 1

Диагностика

2-22 2

Управление ресурсами

101-121 0

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.