Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2
Данный функциональный блок используется для управления электродвигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие категорий проводки 1 и 2.*
Входы Modbus TCP
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Работа в прямом направлении |
8501 |
0 |
1 |
Работа в обратном направлении |
8501 |
1 |
1 |
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
Выходы Modbus TCP
Имя выхода |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Время до сброса при тепловой перегрузке |
450 |
0 |
16 |
Сообщение о срабатывании защиты 1 |
452 |
0 |
16 |
Сообщение о срабатывании защиты 2 |
453 |
0 |
16 |
Сообщение о сигнале защиты 1 |
461 |
0 |
16 |
Сообщение о сигнале защиты 2 |
462 |
0 |
16 |
Средний Iсреднекв. |
500 |
0 |
32 |
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке |
511 |
0 |
16 |
Готов |
3201 |
0 |
1 |
Статус работы в прямом направлении |
3201 |
1 |
1 |
Остановлено |
3201 |
2 |
1 |
Сигнал |
3201 |
3 |
1 |
Нагрузка действует |
3201 |
8 |
1 |
Готово к сбросу |
3201 |
9 |
1 |
Запуск нагрузки |
3201 |
15 |
1 |
Статус работы в обратном направлении |
3202 |
1 |
1 |
Сигнал ресурсов |
3202 |
3 |
1 |
Вышестоящее напряжение присутствует 1 |
3202 |
12 |
1 |
Вышестоящее напряжение присутствует 2 |
3202 |
13 |
1 |
Использованная термическая устойчивость электродвигателя |
9630 |
0 |
8 |