8536IB1905RU-03

Управление ресурсами

Выходы данных продуктов системы

Имя ввода-вывода

Тип данных

Размер (биты)

Масшт. множитель

Единица

Мин.

Макс.

Этап

Описание

MAC-адрес базы

DT_MAC

48

MAC-адрес порта 1 Fieldbus Ethernet.

Выходы данных управления системы

Имя ввода-вывода

Тип данных

Размер (биты)

Масшт. множитель

Единица

Мин.

Макс.

Этап

Описание

Время (модуль) вкл.

UDINT

32

1

Час

0

4 294 967 295

1

Этот регистр указывает время, в течение которого модуль был включен в течение срока его службы.

Кол-во событий (события устройств)

UINT

16

1

0

65 535

1

Данный регистр пытается определить количество возникновения в модуле событий устройства. Это значение не включает события устройства, которые препятствуют или повреждают энергонезависимое ЗУ (NVM).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?