8536IB1905RU-03

Адресация PROFIBUS

В PROFIBUS модуль удаленного подключения является модульным DP-ведомым. PROFIBUS обращается к модульным устройствам, используя адресацию слотов и индексную адресацию. TeSys™ island разделяет пространство адресации слотов на две области: одну для аватаров и одну для устройств. Слот 1 используется для модуля удаленного подключения и системного аватара. В каждом слоте значения индекса используются для доступа к различным наборам данных.

После импорта файла языка разметки General Station Description (GSDML) в вашу среду программирования добавьте экземпляр TeSys island из каталога оборудования. Система TeSys island создана с системным аватаром, но без других модулей.

Следуйте инструкциям для вашей среды программирования и информации в Диапазоны слотов PROFIBUS ниже, чтобы заполнить пустые слоты аватарами и устройствами. Например.

  1. В CoDeSys v3.5 щелкните правой кнопкой мыши на пустой слот и выберите {10}Вставить устройство{11}.

  2. Выберите подходящий аватар или устройство из каталога.

  3. Когда система полностью определена, начните создавать теги для данных, доступ к которым необходимо предоставить аватарам.

TeSys™ island применяет диапазоны слотов для физических и виртуальных модулей, показанных в следующей таблице:

Диапазоны слотов PROFIBUS

Позиция Слот Комментарий

Модуль удаленного подключения системы/Системный аватар

1

Аватары

2-22

Аватары устройств, нагрузок и приложений

Шинные устройства

101-121

Цифровой модуль ввода-вывода (DIOM)

Аналоговый модуль ввода-вывода (AIOM)

Пускатели

SIL* Пускатели

Силовой интерфейсный модуль (PIM)

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Интерфейсный модуль напряжения (VIM)

0, 23–99, 122–254

Эти слоты не используются с TeSys island.

Пример нумерации аватаров

Порядок аватара в цифровом инструменте

Слот аватара PROFIBUS

Описание

Физический порядок в системе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1

Система

BC

VIM

SIM

2 2

AIOM

AIOM

3 3

Два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2*

Пускатель SIL

Пускатель SIL

4 4

Нереверсивный двигатель

Пускатель

5 5

Силовой интерфейс с вводами-выводами (управление)

DIOM

PIM

Пример слотов физических устройств PROFIBUS

Физический порядок в системе 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Слот физических устройств PROFIBUS 0 101 102 103 104 105 106 107 108

DPV0 используется для конфигурации соединения PROFIBUS, диагностики, связанной со связями PROFIBUS, и циклического обмена данными. DPV1 используется для обмена ациклическими наборами данных для аватаров и устройств.

Как описано в МЭК 61158-5-3 §6.1.3.2.3.2 Модуль, слоты, которые не используются в конфигурации системы, регистрируются как пустые. Им назначается длина входных и выходных данных 0 и байт идентификатора 0x00.

  • Адресация каждого модуля осуществляется по номеру слота (от 1 до 254). Нумерация осуществляется без пробелов, по возрастанию, начиная с 1. Если слот не занят модулем, пустой слот регистрируется в конфигурации под соответствующим номером слота.

  • Для каждого модуля должен быть назначен идентификатор конфигурации. Нумерация осуществляется без пробелов, по возрастанию, начиная с 0. Если слот не занят модулем, в конфигурации должен быть назначен идентификатор конфигурации с длиной входных и выходных данных 0 (пустой слот).

Интерфейс PROFIBUS системы island распознает все неиспользуемые слоты как пустые с назначенной длиной входных и выходных данных 0 и значением байта идентификатора 0x00.

В следующей таблице приведены значения для протокола связи MS1 (DPV1) интерфейса PROFIBUS TeSys island (ациклическая связь с ведущим (контроллером) PROFIBUS класса 1).

Значения протокола интерфейса PROFIBUS MS1 DPV1

Точка доступа к сервису (SAP)

Имя

72

Неактивная

94

DPV1_Read

95

DPV1_Write

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.