8536IB1905RU-03

Данные ввода-вывода TeSys island

TeSys island™ генерирует и отправляет в ПЛК расширенные данные для повышения эффективности оборудования и улучшения управления ресурсами. Данные ввода-вывода доступны на уровне системы и аватара. Типы данных ввода-вывода включают управление, диагностику, управление энергией и ресурсами. В следующих таблицах описываются входы и выходы, доступные для системного аватара. Следующие таблицы могут использоваться при программировании функциональных блоков ПЛК сторонних производителей, когда предварительно определенные функциональные блоки недоступны.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?