8536IB1905RU-03

Объект управления ресурсами системы

Объект управления ресурсами системы (0x69, экземпляр 1)

Идентификатор атрибута Описание

1

VendorName

2

ProductCode

3

MajorMinorRev

4

VendorURL

5

ProductName

6

ModelName

7

Базовый MAC-адрес

8

SerialNumber

9

Время (модуль) вкл.

10

Кол-во событий (статус устройства)

11

Значение хэша конфигурации

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.