8536IB1905RU-03

Объект управления ресурсами

Управление ресурсами (0x6D, экземпляр 101–199)

Идентификатор атрибута Имя

1

VendorName

2

ProductCode

3

MajorMinorRev

4

VendorURL

5

ProductName

6

ModelName

7

SerialNumber

8

Время (модуль) вкл.

9

Время включения

10

Номер события (статус устройства)

11

Количество циклов контактора

12

Количество циклов включения/выключения питания устройства

13

Количество остановов SIL*

14

Максимальный I среднекв.

15

Средний I среднекв.

16

Максимальное среднее напряжение

17

Среднее напряжение за все время

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.