8536IB1905RU-03

Периодичность обновления данных

При выборе частоты протокола fieldbus (например, RPI или частоты повторения) или частоты обновления ациклических данных в программе ПЛК важно знать частоту обновления данных в системе.

Например, данные активной энергии обновляются каждые 100 мс. Таким образом, бесполезно обновлять в программе ПЛК эти ациклические данные каждые 10 мс. Однако все выходы (пускатели, цифровые выходы, аналоговые выходы, сбросы срабатываний защиты и другие сбросы или предварительные настройки) обновляются с частотой < 10 мс. Входы обновляются с разными частотами в зависимости от их важности.

Для получения дополнительной информации см. таблицу ниже.

Периодичность обновления данных

Данные Максимальный интервал обновления

Статус входов и выходов силовых устройств, цифровых модулей ввода-вывода и SIL* интерфейсных модулей

например, команды запуска, статус контактора (RunFwd, Tripped), цифровой вход (DI0, DI1…)

10 мс

Аналоговые измерения силовых устройств, аналоговых модулей ввода-вывода и интерфейсных модулей напряжения

например, фазовый ток (AvgIRMS, PhaseXIRMS), фазовое напряжение (VRMSPhaseX, AvgVRMS), мощность (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), энергия (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), аналоговые входы (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 мс

Другие данные

например, данные ресурсов: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (срок службы)

10 мс
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.