Нереверсивный двигатель
Данный функциональный блок используется для управления двигателем в одном направлении.
Входы Modbus TCP – Двигатель, одно направление вращения
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Работа в прямом направлении |
8501 |
0 |
1 |
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
Выходы Modbus TCP – Двигатель, одно направление вращения
Имя выхода |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
---|---|---|---|
Время до сброса при тепловой перегрузке |
450 |
0 |
16 |
Сообщение о срабатывании защиты 1 |
452 |
0 |
16 |
Сообщение о срабатывании защиты 2 |
453 |
0 |
16 |
Сообщение о сигнале защиты 1 |
461 |
0 |
16 |
Сообщение о сигнале защиты 2 |
462 |
0 |
16 |
Средний Iсреднекв. |
500 |
0 |
32 |
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке |
511 |
0 |
16 |
Готов |
3201 |
0 |
1 |
Статус работы в прямом направлении |
3201 |
1 |
1 |
Остановлено |
3201 |
2 |
1 |
Сигнал |
3201 |
3 |
1 |
Нагрузка действует |
3201 |
8 |
1 |
Готово к сбросу |
3201 |
9 |
1 |
Запуск нагрузки |
3201 |
15 |
1 |
Сигнал ресурсов |
3202 |
3 |
1 |
Вышестоящее напряжение присутствует 1 |
3202 |
12 |
1 |
Статус команды байпаса |
3215 |
0 |
1 |
Статус локального режима работы в прямом направлении |
3215 |
1 |
1 |
Статус передачи управления в ручной режим |
3215 |
7 |
1 |
Статус предиктивного сигнала |
3217 |
0 |
16 |
Вход 0 ПП |
3224 |
0 |
16 |
Вход 1 ПП |
3225 |
0 |
16 |
Вход 2 ПП |
3226 |
0 |
16 |
Вход 3 ПП |
3227 |
0 |
16 |
Вход 4 ПП |
3228 |
0 |
16 |
Переключатель 0 ПП |
3230 |
0 |
1 |
Переключатель 1 ПП |
3230 |
1 |
1 |
Переключатель 2 ПП |
3230 |
2 |
1 |
Переключатель 3 ПП |
3230 |
3 |
1 |
Переключатель 4 ПП |
3230 |
4 |
1 |
Использованная термическая устойчивость электродвигателя |
9630 |
0 |
8 |