8536IB1905RU-03

Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 3/4

Данный функциональный блок используется для управления двигателем с одним направлением вращения с остановом категории 0 или остановом категории 1, функциональное соответствие категории проводки 3 и категории 4.*

Функциональный блок MotorOneDirectionSILStopCat3and4

Входы Modbus TCP

Имя входа Адрес Стартовый бит Размер (биты)
Работа 1 8501 0 1
Сбросить срабатывание защиты 8501 3 1
Работа 2 8501 8 1

Выходы Modbus TCP

Имя выхода Адрес Стартовый бит Размер (биты)
Время до сброса при тепловой перегрузке 450 0 16
Сообщение о срабатывании защиты 1 452 0 16
Сообщение о срабатывании защиты 2 453 0 16
Сообщение о сигнале защиты 1 461 0 16
Сообщение о сигнале защиты 2 462 0 16
Средний Iсреднекв. 500 0 32
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке 511 0 16
Готов 3201 0 1
Остановлено 3201 2 1
Сигнал 3201 3 1
Статус работы 1 3201 6 1
Статус работы 2 3201 7 1
Нагрузка действует 3201 8 1
Готово к сбросу 3201 9 1
Сигнал ресурсов 3202 3 1
Вышестоящее напряжение присутствует 1 3202 12 1
Вышестоящее напряжение присутствует 2 3202 13 1
Использованная термическая устойчивость электродвигателя 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?