8536IB1905RU-03

Концепция TeSys island

TeSys island — это модульная многофункциональная система, обеспечивающая интегрированные функции в рамках архитектуры автоматизации, прежде всего для прямого контроля и управления низковольтными нагрузками. TeSys island может переключать, помогать защищать и управлять двигателями и другими электрическими нагрузками до 80 A (AC1), установленными в электрической панели управления.

Эта система разработана на основе концепции аватаров TeSys. Эти аватары:

  • Представляют логические и физические аспекты функций автоматизации

  • Определяют конфигурацию системы

Логические аспекты системы управляются программными средствами, охватывающими все фазы жизненного цикла продукта и приложения: проектирование, проектирование, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Физическая система состоит из набора устройств, установленных на одной DIN-рейке и соединенных плоскими кабелями, обеспечивающими внутреннюю связь между модулями. Внешняя связь со средой автоматизации осуществляется через один модуль удаленного подключения, и система рассматривается как единый узел в сети. Также используются другие модули: пускатели, модули силового интерфейса, модули аналоговых и цифровых входов-выходов, интерфейсные модули напряжения и интерфейсные модули SIL («Уровень полноты безопасности» согласно стандарту IEC 61508), охватывающие широкий спектр рабочих функций.

Обзор TeSys island

Модуль удаленного подключения

Интерфейсный модуль питания

Аналоговый модуль ввода-вывода

Стандартный пускатель

Цифровой модуль ввода-вывода

Пускатель SIL

Интерфейсный модуль напряжения

Интерфейсный модуль SIL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?