8536IB1905RU-03

Типы данных

Типы данных соответствуют МЭК 61131-3.

Типы данных

Ключевое слово

Описание

Размер (биты)

Диапазон значений

BOOL

Булеан

1

Диапазон [0, 1], где [0, 1] представляет [Правда, Ложь] или [Выкл., Вкл.]

INT

Целое

16

Диапазон [-32 768, 32 767]

DINT

Двойное целое число

32

Диапазон [-231, 231-1]

USINT

Короткое целое без знака

8

Диапазон [0, 255]

UINT

Целое число без знака

16

Диапазон [0, 65535]

UDINT

Двойное целое число без знака

32

Диапазон [0, 232-1]

STRING

Однобайтовый символ переменной длины (N)

8*N

DT

Дата и время суток

64

Формат: ГГГГММДДччммсскк, где:

  • ГГГГ: год, закодированный в UINT

  • MM: месяц, закодированный в USINT, диапазон [1, 12]

  • ДД: день, закодированный в USINT, диапазон [1, 31]

  • чч: час, закодированный в USINT, диапазон [0, 23]

  • мм: минуты, закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • сс: секунды закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • кк: сотые доли секунды, закодированные в USINT, диапазон [0, 99]

TRIPREC

Запись для события срабатывания защиты

80

Формат ГГГГММДДччммссккТТТТ, где

  • ГГГГ: год, закодированный в UINT

  • MM: месяц, закодированный в USINT, диапазон [1, 12]

  • ДД: день, закодированный в USINT, диапазон [1, 31]

  • чч: час, закодированный в USINT, диапазон [0, 23]

  • мм: минуты, закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • сс: секунды закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • кк: сотые доли секунды, закодированные в USINT, диапазон [0, 99]

  • TTTT = идентификатор события срабатывания защиты. См. значения в следующем списке.

TTTT = идентификатор события срабатывания защиты:

  • TTTT = 0000 Нет событий

  • TTTT = 0001 Тепловая перегрузка

  • TTTT = 0002 Перегрев электродвигателя

  • TTTT = 0003 Заклинивание

  • TTTT = 0004 Низкий ток

  • TTTT = 0005 Затяжной пуск

  • TTTT = 0006 Перегрузка по току

  • TTTT = 0007 Остановка электродвигателя

  • TTTT = 0008 Ток замыкания на землю

  • TTTT = 0009 Обращение фазы тока

  • TTTT = 0010 Конфигурация фаз

  • TTTT = 0011 Перекос фаз

  • TTTT = 0012 Обрыв фазы

DT_MAC

MAC-адрес

48

Формат XXYYZZUUVVWW, где:

  • XX = 0x00

  • YY = 0x80

  • ZZ = 0xF4

  • UU = старший байт MAC-адреса продукта

  • VV = средний байт MAC-адреса продукта

  • WW = младший байт MAC-адреса продукта

MINEVENTREC

Запись для незначительного события

80

Формат ГГГГММДДччммссккТТТТ, где

  • ГГГГ: год, закодированный в UINT

  • MM: месяц, закодированный в USINT, диапазон [1, 12]

  • ДД: день, закодированный в USINT, диапазон [1, 31]

  • чч: час, закодированный в USINT, диапазон [0, 23]

  • мм: минуты, закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • сс: секунды закодированные в USINT, диапазон [0, 59]

  • кк: сотые доли секунды, закодированные в USINT, диапазон [0, 99]

  • TTTT = идентификатор события срабатывания защиты. См. значения в следующем списке.

FFFF = идентификатор события Незначительное событие

  • FFFF = 0000 Нет незначительных событий

  • FFFF = 0001 Нет модуля в системе

  • FFFF = 0002 Количество обнаруженных в системе физических устройств превышает допустимый предел

  • FFFF = 0003 Несоответствие модулей

  • FFFF = 0004 Колебания напряжения управляющего напряжения блока питания системы

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.