8536IB1905RU-03

Адресация PROFINET

В PROFIBUS модуль удаленного подключения является полевым модульным устройством. В среде PROFINET система строится как комбинация модулей и субмодулей, определенных в файле описания общей станции (GSD) и назначенных слотам и субслотам системы.

Связь PROFINET адресует модульные полевые устройства с использованием адресации слотов и субслотов. Пространство адресации слотов делится на две области: одну для аватаров и одну для устройств. Слот 0 используется для модуля удаленного подключения и системного аватара. В каждом слоте значения субслотов используются для доступа к различным наборам данных.

Интерфейс PROFINET TeSys™ island представляет систему как один модуль с несколькими слотами и субслотами следующим образом.

  • Одна точка доступа к устройству (DAP), модуль удаленного подключения – этот DAP расположен в слоте 0.

  • Набор слотов, представляющих аватары – субслоты для наборов данных, связанных с каждым аватаром.

  • Набор слотов, представляющих устройства – субслоты для наборов данных, связанных с каждым устройством

После импорта файла языка разметки General Station Description (GSDML) в вашу среду программирования добавьте экземпляр TeSys island из каталога оборудования. Система TeSys island создана с системным аватаром, но без других модулей.

Следуйте инструкциям для вашей среды программирования и информации в Диапазоны слотов PROFINET ниже, чтобы заполнить пустые слоты аватарами и устройствами. Например.

  1. В CoDeSys v3.5 щелкните правой кнопкой мыши на пустой слот и выберите {10}Вставить устройство{11}.

  2. Выберите подходящий аватар или устройство из каталога.

  3. Когда система полностью определена, начните создавать теги для данных, доступ к которым необходимо предоставить аватарам.

TeSys™ island применяет следующие диапазоны слотов для физических и виртуальных модулей.

Диапазоны слотов PROFINET

Позиция Слот Комментарий

Модуль удаленного подключения системы/Системный аватар

0

Аватары

1-21

Аватары устройств, нагрузок и приложений

Шинные устройства

101-121

Цифровой модуль ввода-вывода (DIOM)

Аналоговый модуль ввода-вывода (AIOM)

Пускатели

SIL* Пускатели

Силовой интерфейсный модуль (PIM)

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Интерфейсный модуль напряжения (VIM)

22–100, 122–254

Эти слоты не используются с TeSys island.

Пример нумерации аватаров

Порядок аватара в цифровом инструменте

Слот аватара PROFINET

Описание

Физический порядок в системе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0

Система

BC

VIM

SIM

2 1

AIOM

AIOM

3 2

Два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2*

Пускатель SIL

Пускатель SIL

4 3

Нереверсивный двигатель

Пускатель

5 4

Силовой интерфейс с вводами-выводами (управление)

DIOM

PIM

Пример слотов физических устройств PROFINET

Физический порядок в системе 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Слот физических устройств PROFINET 0 101 102 103 104 105 106 107 108

Типичным контроллером ввода-вывода PROFINET является ПЛК. Он предоставляет и получает данные ввода-вывода (циклические), а также данные конфигурации (ациклические) и сопоставим с ведущим устройством PROFIBUS класса 1. Устройство контроля ввода-вывода PROFINET IO-Supervisor используется для диагностических целей и может быть устройством программирования, персональным компьютером или устройством человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). IO-Supervisor сопоставим с ведущим устройством PROFIBUS класса 2.

Разрешение конфликтов записи между несколькими ведущими устройствами описано в стандарте PROFINET. Контроллер ввода-вывода IO-Controller (главное ведущее устройство) по умолчанию имеет монопольный доступ на запись. Другие ведущие устройства (только по умолчанию) имеют доступ на чтение. Если нет ограничений, другие ведущие устройства (то есть IO-Supervisor) могут запрашивать доступ на запись для каждого модуля (для каждого аватара). Если контроллер ввода-вывода IO-Controller разрешает запись, доступ на запись передается запрашивающему ведущему устройству до тех пор, пока не будет отозван.

TeSys island ограничивает связь приложения (AR) IO-Supervisor AR доступом к устройству IO-Supervisor. Это означает, что из IO-Supervisor можно получить доступ только к ациклическим параметрам. Доступ к циклическим данным невозможен. Однако можно просматривать состояние значений данных циклического процесса в дополнительном ациклическом параметре (доступ только для чтения).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.