8536IB1905RU-03

Назначение устройства

Изделия, описанные в данном руководстве наряду с программным обеспечением, принадлежностями и дополнительным оборудованием, служат пускателями для низковольтных электрических нагрузок и предназначены для промышленного использования в соответствии с инструкциями, указаниями, примерами и информацией по безопасности, содержащимися в этом документе и другой сопроводительной документации.

Изделие может использоваться только в соответствии со всеми применимыми правилами безопасности и директивами, приведенными требованиями и техническими данными.

Перед использованием изделия необходимо выполнить анализ опасностей и оценку рисков планируемого применения. На основании полученных результатов должны быть приняты соответствующие меры безопасности.

Поскольку изделие используется в качестве компонента оборудования или процесса, необходимо обеспечить безопасность людей за счет построения системы в целом.

Эксплуатируйте изделие только с указанными кабелями и принадлежностями. Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части.

Любое использование, кроме явно разрешенного, запрещено и может привести к непредвиденным опасностям.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.