8536IB1905RU-03

Набор данных. Комбинированный выход системы

Набор данных. Комбинированный выход системы

Длина (байты)

Имя

Комментарий

1

Сбросить счетчик провалов напряжения

Набор данных системы существует в единственном экземпляре.

1

Сбросить счетчик перенапряжения

1

Сбросить максимальную суммарную активную мощность

1

Сбросить максимальную суммарную реактивную мощность

1

Сбросить минимальный суммарный коэффициент мощности

1

Сбросить максимальный суммарный коэффициент мощности

1

Сбросить суммарную реактивную энергию

1

Сбросить суммарную активную энергию

1

Установить суммарную активную энергию

Данные существуют для каждого аватара.

1

Установить суммарную реактивную энергию

4

Уставка суммарной активной энергии

4

Уставка суммарной реактивной энергии

Для каждого дополнительного аватара добавьте еще один объект данных с комментарием «Данные существуют для каждого аватара».

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.