DOCA0270ZH-01

接地电流检测

接地电流检测功能可检测接地电流。

如果启用,此保护功能执行以下操作:

  • 当接地电流超过指定的接地电流报警电平级别时,发出接地电流检测报警

  • 当接地电流超过指定的接地电流脱扣电平级别且持续时间超过指定的接地电流脱扣延迟时,触发接地电流检测脱扣

接地电流脱扣和报警

I1

相 1 电流

I2

相 2 电流

I3

相 3 电流

I∑

总电流

I∑s1

接地电流报警电平级别

I∑s2

接地电流脱扣电平级别

A

接地电流报警

B

接地电流脱扣

T

接地电流脱扣延迟

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?