DOCA0270ZH-01

接线注意事项

在执行本指南中的任何步骤之前,请阅读并理解以下注意事项。

危险
电击、爆炸、电闪弧光危险
  • 只能由具备资质的电工来安装和维修本设备。
  • 在本设备上或设备内部进行操作之前,请关闭向本设备供电的所有电源。
  • 操作本设备和任何相关产品时,请仅使用指定的电压。
  • 务必使用额定值正确的电压传感设备来确认电源已关闭。
  • 在对人员和/或设备有危险的地方使用适当的联锁装置。
  • 电源电路必须按照当地和国家法规要求进行接线和保护。
  • 请穿戴好个人防护设备 (PPE) 并遵循符合当地或国际规则要求的电气操作安全规范。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
防火灾
  • 仅在设备上使用指定范围的电缆,且应符合规定的接线端子要求。
  • 将电源线连接拧紧至指定的扭矩值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 进行所有通信接线以及指定时应使用屏蔽电缆。
  • 务必分别布线通信线路和电源线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.