外壳要求
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧闪光危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
TeSys island 模块是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区域 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本指南规格的环境中使用,那么它们可能不符合电磁兼容性要求(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)。
所有 TeSys island 模块均符合 EN61131-2 定义的欧洲共同体 (CE) 对开放式设备的要求,并且符合北美标准的开放式设备要求。这些组件必须安装在专用于安装的特定环境条件的机箱中,从而将人员意外接触到危险电压的可能性降到最低。外壳应由金属制成,以提高 TeSys island 的电磁抗扰性,并应配备带钥匙的锁定装置,以最大程度地减少未经授权的接触。
危险
警告