重大事件 — 纠正措施
当阀岛遇到重大事件时:
-
现场总线和服务端口未激活。
-
没有激活任何 Avatar,包括系统 Avatar。
-
所有电源模块和 I/O 模块都处于设备故障预置状态。
-
需要一个控制电源周期才能退出重大事件状态。
以下情况会导致阀岛遇到重大事件:
|
重大事件 |
诊断 |
纠正操作 |
|---|---|---|
|
控制电压超过 150% |
电压超过 150% 的时间超过了允许的持续时间 |
验证电源电压是否在范围内。 |
|
控制电压超过 120% 持续 2 秒 |
电压超过 120% 的时间连续超过了允许的 2 秒持续时间 |
验证电源电压是否在范围内。 |
|
总线耦合器内部设备事件 |
LED 红色点亮,总线耦合器上的现场总线通讯不工作 |
重新上电。如果问题仍然存在,请联系下一级支持。 |