热保护
热保护设置值
| 设置名称 | 值范围 | 默认值 | 递增值 |
|
Ir (FLA) |
|
|
0.01 |
|
Ir (FLA) 2 |
|
|
0.01 |
| 热过载脱扣等级 |
5-30 |
10 |
— |
| 热过载复位阈值 |
10–95% |
85% |
1 |
| 热过载报警电平级别 |
10-100% |
85% |
1 |
| 电机过热脱扣延迟 |
0–10 秒 |
5 秒 |
0.1 |
| 电机过热脱扣电平级别 |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| 电机过热复位阈值 |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| 电机过热报警阈值 |
0–200 °C |
0 °C |
1 |
| 电机过热温度传感器 |
|
PT 100 |
— |