标准起动器
标准起动器提供负载控制、电气和热保护以及数字资产管理功能。
起动器提供以下主要功能:
-
负载的开/关电源控制(三相或单相)
-
与负载相关的电气数据测量
-
在 TeSys island 上安装电压接口模块时进行电能监测
-
功能测试和模拟
-
事件记录和计数器
单个 TeSys avatar 功能可能需要多个起动器。例如,电机双向 avatar 包括两个标准起动器。
标准起动器实现以下连接:
-
断路器上游
-
下游到负载(三相或单相)
起动器与总线耦合器通讯,发送运行数据和接收命令。
标准起动器额定值
|
功率额定值 |
安培 |
参考 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18–9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0.5-25 |
TPRST025 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3.25-65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRST080 |