OMT IPv4 连接
完成 TeSys island 物理安装和通电后,使用此过程通过操作和维护工具 (OMT) 连接到 TeSys island 。如果 TeSys island 设置为 DHCP(这是默认设置),则 OMT 可以使用默认 IPv4 地址直接连接到总线耦合器。
要执行此过程,TeSys island 必须在网络上并且能够使用无线或有线连接与 OMT 通讯。
使用 OMT 通过 IPv4 连接到 TeSys island
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
确认您的 PC 已通过无线或有线连接到与总线耦合器相同的网络。 |
|
2 |
将 PC 的 IPv4 IP 地址配置为 10.10.0.2,子网掩码配置为 255.0.0.0。 |
|
3 |
在平板电脑网络浏览器中输入总线耦合器的地址(格式为:https://10.10.0.1),以访问在总线耦合器上运行的 OMT。 注: 推荐的浏览器是
Chrome 或 Safari。
|
|
4 |
如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:
|
|
5 |
使用默认用户名和密码(admin, schneider18)登录,然后单击“登录”。 |
|
6 |
“更改密码”窗口将打开。设置并记下安全密码,然后再继续。如果您忘记了密码,则需要恢复出厂设置才能重新访问 OMT。您现在已登录 OMT 并连接到 TeSys island 。 |