OMT IPv6 连接
完成 island 物理安装和通电后,使用此过程通过操作和维护工具 (OMT) 连接到 TeSys island 。OMT 将使用默认的 IPv6 地址直接连接到总线耦合器。
要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够使用标准 Windows® 操作系统上的无线或有线连接与 OMT 通讯。
通过 IPv6 使用 OMT 连接到 TeSys island
| 步骤 | 操作 |
|
1 |
确认您的 PC 已通过无线或有线连接到与总线耦合器相同的网络。 |
|
2 |
使用“文件管理器”访问 PC 上的“网络”选项卡。 |
|
3 |
在其他设备上,TeSys island 将显示为“TeSysisland_FFFF”。如果 TeSys island 没有出现,您必须禁用 PC 上运行的防火墙。 |
|
4 |
右键单击“TeSysisland_FFFF”并选择“属性”。将显示 TeSys island 的属性。 |
|
5 |
单击“设备”网页链接。这是总线耦合器的 IPv6 IP 地址。OMT 将在您的默认浏览器中启动。 |
|
6 |
如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:
|
|
7 |
使用默认用户名和密码(admin,schneider18)登录,然后单击“登录”。 |
|
8 |
“更改密码”窗口将打开。设置并记下安全密码,然后再继续。如果您忘记了密码,则需要恢复出厂设置才能重新访问 OMT。您现在已登录 OMT 并连接到 TeSys island 。 |