电磁干扰
TeSys island 模块的保护和电能监测功能基于电流传感器。为了降低两个相邻设备之间的电磁干扰风险,如果两个相邻设备的 FLA 设置之比 >100:1,我们建议您执行以下安装规则之一:
-
选项 1:使用工程工具,重新组织 TeSys island 上 avatars 的顺序,以便没有 FLA 比率 >100:1 的相邻设备
-
选项 2:在两个相邻设备之间留出 30 毫米(1.18 英寸)的间距。
下图说明了选项 2。
注释
|
A |
FLA 设置为 0.6 A 的 TeSys island 模块 |
|
B |
FLA 比率 >100:1 的两个相邻设备之间的建议间距为 30 毫米(1.18 英寸) |
|
C |
相邻 TeSys island 模块的 FLA 为 65 A (>0.6 A ×100) |
此外:
-
保持 TeSys island 与极高 50/60 Hz 磁场源(例如三相总线系统)之间的最小距离为 30 厘米(11.8 英寸)。
-
TeSys island 模块具有集成的静电放电 (ESD) 保护。在处理或安装模块之前,将潜在的机体电荷释放到设备接地点,以降低 ESD 损坏的风险。
-
将移动通讯设备与 TeSys island 保持至少 20 厘米(7.87 英寸)的距离,以减少干扰 TeSys island 的可能性。
-
在同一面板或附近面板中集成无线电通讯设备,需要采取与发射功率和天线位置相关的特定预防措施。有关详细信息,请联系施耐德电气代表。
-
TeSys island 是一款 A 类设备,设计用于 A 类环境(符合 FCC 规则和条例,标题 47,第 15 部分,B 子部分)。在环境 B 中使用 TeSys island 可能造成无线电干扰,需要采取额外的缓解方法。
-
有关 EMC 安装实践的更多信息,请参阅施耐德电气的电气安装指南 EIGED306001,或联系施耐德电气代表。